AKD Modelle

AKD Servoverstärker sind in zahlreichen Merkmalskombinationen erhältlich. Die Bestellnummer dient zur Identifizierung der Leistungsmerkmale Ihres Modells.

Die Abbildung unten zeigt den Bestellschlüssel und ermöglicht die Identifizierung von Merkmalen des Servoverstärkers:

CC Servoverstärkermodelle

Bei CC-Servoverstärkermodellen können Sie zwischen EtherCAT-, CANopen- oder Analogbetrieb auswählen. Dieser Servoverstärker wird mit einer neuen Modellnummer im Format AKD-Pxxxxx-NACC-0000 bezeichnet (CC ist dabei die eindeutige Kennung).

Das CC-Modell ist mit Feldbussteckern sowohl für EtherCAT (X5 und X6) als auch für CANopen (X12 und X13) ausgestattet. Ein Software-Parameter (DRV.TYPE) erlaubt die Auswahl der vom Servoverstärker unterstützten Merkmale; Sie können EtherCAT und CANopen nicht gleichzeitig verwenden.